This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5529LP:如何不使用 BOOSTXL-DRV832x EVM GUI 在 Launchpad 上运行 DRV832X_MSP430F5529_Trapezoide_Sensorless_BLDC 程序版本

Guru**** 2097740 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, BOOSTXL-DRV8323RS, MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/826736/ccs-msp-exp430f5529lp-how-to-run-a-version-of-drv832x_msp430f5529_trapezoidal_sensorless_bldc-program-on-launchpad-not-using-boostxl-drv832x-evm-gui

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8323RSMSP430F5529DRV832X

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 MSP-EXP430F5529LP 和 BOOSTXL-DRV8323RS 进行开发、并想知道是否有方法在不使用 EVM GUI 的情况下运行示例程序(DRV832X_MSP430F5529_Trapezoide_Sensorless_BLDC)。 我尝试使用 CCS 运行变体(如文档中提供的)、但没有任何结果。

任何帮助都很棒!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、

    是的、您应该能够在 CCS 中执行此操作。 您遇到了什么问题?

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试修改基本参数、例如极数、反电动势阈值等。 尤其是、我需要关注极点编号才能进行更改、因为 BOOSTXL-DRV8323 GUI 不提供所需的极点数量(最大为12极、我需要将其设置为28极)。

    如何在 CCS 中执行代码并使电机换向?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、

    如果最大值为12、则软件和/或 EVM 不兼容。 请选择一个较小的极点电机、否则您需要编写自己的软件。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在尝试使用具有相同问题的4极电机运行初始程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、

    请将您遵循的说明链接到我、这些说明可指导您在 CCS 内旋转电机而不使用 GUI。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    http://www.ti.com/lit/ug/slvub12/slvub12.pdf

    第4款

    我说可以在 CCS 中修改和运行代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、

    您正在阅读的指令将介绍如何在 CCS 中更改调优和 EVM 操作、GUI 仍必须用于运行此代码。 如果您想在不带 GUI 的情况下使用 EVM、则需要编写自己的代码或将 MCU 更改为您自己的代码。

    此致、

    -Adam