This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:复位引脚上的 SYSFLTE 数字滤波器特性..

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/827748/msp430fr2422-sysflte-digital-filter-on-reset-pin-feature

器件型号:MSP430FR2422

您好、第430团队、

我看到 FR2422有一个通过 SYSFLTE 启用的功能、即"复位引脚滤波器启用"。  数据表或系列用户指南中没有太多信息。  您能提供更多详细信息吗? 及其运行情况?  是否需要调整复位引脚上的电阻器/电容值(say47KOhm/2.2nF)?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无更多详细信息、仅显示 UG 中的描述、如下所示。

    "有一个数字滤波器抑制 RESET 引脚上的短脉冲、以避免器件意外复位。 最小复位脉冲持续时间在器件专用数据表中指定。 仅当引脚配置为复位功能时、滤波器才有效。 如果引脚用作外部 NMI 源、则禁用该引脚。"

    由于它是数字滤波器、而不是模拟滤波器、因此无需调整复位引脚上的电阻器/电容值。

     最小复位脉冲持续时间为2us、这意味着脉冲< 2us 将被数字滤波器抑制。