This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:MSP430FR6972的 EMI 电阻是多少

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972, MSP430F248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/827487/msp430fr6972-what-is-the-emi-resistance-of-msp430fr6972

器件型号:MSP430FR6972
主题中讨论的其他器件: MSP430F248

MSP430FR6972IPMR 现在出现问题。 与采用相同电路和相同结构的 MSP430F248TPMR 相比、6972的复位在执行无线发射时很容易复位、这只能在添加磁珠后解决。  客户想知道原因、FR 系列对电磁干扰的抵抗力是否较低。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 MSP430FR6972上、RST 引脚上是否有47k Ω 上拉电阻器和2.2nF 下拉电阻器?  此外、到 RESET 引脚的走线是否短路?  如果这条迹线很长、则可能是您创建的天线在与无线发射相同的频率下工作。   

    您是否在 MSP430FR6972和 MSP430F248的复位线路上放置了一个示波器、以便在电压进入复位状态时监控电压?  如果是、您是否在两个器件上看到类似的压降?

    您在哪里添加铁氧体磁珠?  在复位线路上?

    MSP430FR6972数据表的第7节讨论了设计建议、最好确保您不违反任何此类建议。