This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433启动电流

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/827191/msp430fr2433-msp430fr2433-startup-current

器件型号:MSP430FR2433

您好,

MSP430FR2433是否需要打开电流? 起始电流是多少? 该规范似乎未被编写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peggie、

    我们不会指定它、因为它可能会因您的启动代码所执行的操作而有很大的不同。  启动时启用的外设和引脚配置可发挥作用。  如果您想大致了解电流消耗、可以使用我们的一个代码示例并测量加电期间的电流消耗。  您可以考虑其中一个 LPM3示例、因为这会对器件进行简单配置、然后进入 LPM3模式。  下面提供了这些代码示例。

    http://www.ti.com/lit/zip/slac300