This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ARM-CGT:ARM Cortex M4F

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/827022/ccs-arm-cgt-arm-cortex-m4f

器件型号:ARM-CGT
主题中讨论的其他器件:TM4C123

工具/软件:Code Composer Studio

您好、 如何初始 化 ARM Cortex M4F 芯片组器件总线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否要指定您正在使用的器件? 如果它是 TM4C123或 TM4C129系列器 件之一、您应该下载 TivaWare 外设驱动程序库。 提供的文件中包含示例 Code Composer Studio 示例、其中包括启动示例"project0"。 导入该项目(适用于正确的系列)将在文件"startup_ccs.c"中提供必要的启动代码。