This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:MSP430F5528IRGCT 边带+卷带烘烤温度

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/826888/msp430f5528-msp430f5528irgct-sideband-reel-baking-temperature

器件型号:MSP430F5528

MSP430F5528IRGCT 的湿敏等级(MSL)为3级、
根据 J-STD-033D 标准、必须在打开包装后168小时内使用。
我们不可能在168小时内总共消耗2500件。
因此、有必要烘烤剩余的 IC。
IC 是一种边带+卷带封装、希望为所用的侧面和卷带提供更高的烘烤温度、以便我们确定烘烤条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常情况下、侧面和卷盘包装材料为低温包装材料、烘烤温度应低于40°C。

    如果您想在超过车间寿命的情况下在高温下烘烤器件、建议从侧面和卷带包装中取出器件。 金属管或托盘等高温包装材料可考虑在背衬>40C 时对这些设备进行重新包装或固定。

    在 J-STD-033D 中存在参考支持条件、用于更高的烘烤、但用于高温封装材料。

    或者、您也可以考虑使用干式电柜、该规格也可以在 J-STD-033D 中找到。 设备存放在干燥机柜中时,可冻结168小时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常情况下、侧面和卷盘包装材料为低温包装材料、烘烤温度应低于40°C。

    如果您想在超过车间寿命的情况下在高温下烘烤器件、建议从侧面和卷带包装中取出器件。 金属管或托盘等高温包装材料可考虑在背衬>40C 时对这些设备进行重新包装或固定。

    在 J-STD-033D 中存在参考支持条件、用于更高的烘烤、但用于高温封装材料。

    或者、您也可以考虑使用干式电柜、该规格也可以在 J-STD-033D 中找到。 设备存放在干燥机柜中时,可冻结168小时。