This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:是否可以将固件从主机更新到 MSP430FR2522从器件?

Guru**** 2380400 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2522
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/826193/msp430fr2522-is-possible-to-update-firmware-from-host-to-msp430fr2522-slave

器件型号:MSP430FR2522

尊敬的 TI:

我的客户将 MSP430FR2522设置为从 IC、他希望将固件从主机(主器件)更新为 MSP430FR2522 (从器件)。

是否可以使用上述设置更新固件?

如果可能、我可以知道如何操作?

谢谢、

赵阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这当然是可能的。 要使用的功能是我们的集成 BSL。 请在此处找到所有 BSL 相关主题  的主网页链接、尤其是 MSP430超值系列 FRAM 器件的链接、如 MSP430FR2522《适用于这些 MSP 中 BSL 的 BSL 用户指南》

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在假设下、您的问题已经得到充分解决、我将结束这一主题。 如果您需要有关此主题的进一步支持、请告知我们。 非常感谢。

    此致

    Peter