This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:由 USB 磁盘提交的固件更新

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/826149/msp430f5529-filed-firmware-update-by-usb-disk

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP430USBDEVPACK

你(们)好

http://www.ti.com/lit/an/slaa452c/slaa452c.pdf

Sla452c 演示了如何通过 USB 更新固件、但它在 PC 上工作。  

是否可以通过 USB 磁盘更新固件? 是否有任何参考示例? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    USB 磁盘是什么意思?  您是指拇指驱动器吗?   

    MSP430F5xx MCU 只能是 USB 器件、不提供 USB 主机或集线器功能。  它们必须是外围设备。   

    这意味着它们无法与 USB 拇指驱动器连接。  MSP430必须连接到 USB 主机、如 PC、并按该应用手册中突出显示的方式进行更新。   

    请告诉我这是否是您的意思。

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢您的回复。  

    如果 MSP430F5xx 和 F6 xx 系列只能用作 外设。

    更新固件并不方便、因为它必须具有 PC 或带主机 USB 的 MCU 才能实现这一目的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这将仅取决于应用。  如果他们已经在使用内置 USB、则它将作为外设器件、主机将能够更新它。   

    某些 MSP430F5xx/6xx 上提供的另一个常见 BSL 接口是 UART。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、

    感谢您的信息。  

    我的客户只想通过 USB 拇指驱动器更新固件、因为它易于携带。