假设引脚仅用于标记功能或默认功能(无论哪里未标记):是否会如下面的原理图所示在 MSP430FR2433上出现任何短路引脚问题?
下面是一个连接表:
|
引脚 |
短接至引脚 |
|
|
D2 |
C2 |
|
|
D3 |
D4 |
D5. |
|
C3 |
C4 |
C5 |
|
B2. |
B1 |
|
|
B3 |
答3. |
|
|
B4 |
A4 |
|
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
假设引脚仅用于标记功能或默认功能(无论哪里未标记):是否会如下面的原理图所示在 MSP430FR2433上出现任何短路引脚问题?
下面是一个连接表:
|
引脚 |
短接至引脚 |
|
|
D2 |
C2 |
|
|
D3 |
D4 |
D5. |
|
C3 |
C4 |
C5 |
|
B2. |
B1 |
|
|
B3 |
答3. |
|
|
B4 |
A4 |
|
您好、伊斯天、
该原理图符号从 Altium 库中提取。 C4、C5、D5是 FR2433上的 DNC、但这不会反映在引脚标识符上。 我猜这是为该系列中的另一个器件创建的、并且标签未更新。
以下是引脚的默认模式。 也许您可以帮助我更好地了解这些引脚的关断状态阻抗。 它们是否都看起来像禁用的 CMOS 输入、或者是否还有一些上拉/下拉电阻?
| 引脚(YQW) | 引脚(RGE) | 功能 | 信号名称 | 引脚类型(I、O、P) | 说明 | 默认模式(复位) | 复位状态(BOR 之后) |
| – | 15. | GPIO | P2.4 | I/O | 通用 I/O | (Rd) | 关闭 |
| – | 14. | GPIO | P3.1. | I/O | 通用 I/O | (Rd) | 关闭 |
| A1 | 8. | GPIO | P1.1 | I/O | 通用 I/O | (Rd) | 关闭 |
| 答2. | 10. | GPIO | P1.3 | I/O | 通用 I/O | (Rd) | 关闭 |
| 答3. | 11. | GPIO | P2.2 | I/O | 通用 I/O | (Rd) | 关闭 |
| B1 | 7. | GPIO | P1.0 | I/O | 通用 I/O | (Rd) | 关闭 |
| B2. | 9. | GPIO | P1.2 | I/O | 通用 I/O | (Rd) | 关闭 |
| B3 | 6. | GPIO | P1.7 | I/O | 通用 I/O (2) | (Rd) | 关闭 |
| B4 | 16. | GPIO | P2.5 | I/O | 通用 I/O | (Rd) | 关闭 |
| B5 | 17. | GPIO | P2.6 | I/O | 通用 I/O | (Rd) | 关闭 |
| C2 | 4. | GPIO | P1.5 | I/O | 通用 I/O (2) | (Rd) | 关闭 |
| C3 | 5. | GPIO | P1.6. | I/O | 通用 I/O (2) | (Rd) | 关闭 |
| D1 | 3. | GPIO | P1.4 | I/O | 通用 I/O (2) | (Rd) | 关闭 |
| D2 | 2. | 调试 | 测试 | 一 | 测试模式引脚–JTAG 引脚上选定的数字 I/O | (Rd) | 关闭 |
| E1. | 1 | 系统 | RST | 一 | 低电平有效复位输入 | (Rd) | 关闭 |
| E3 | 22. | GPIO | P2.1 | I/O | 通用 I/O | (Rd) | 关闭 |
| E4 | 21. | GPIO | P2.0 | I/O | 通用 I/O | (Rd) | 关闭 |