This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:使用两个 ADC

Guru**** 2554170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/862013/msp432e401y-using-two-adcs

器件型号:MSP432E401Y
[SimpleLink MSP432E4 SDK->SimpleLink Academy -> TI 驱动程序-> ADC 仿真采样]展示了如何使用两个 ADC。

我曾尝试过相同的操作、但第二个 ADCBuf_open ()函数返回 NULL。

    ADC.ADC_Handle [0]= ADCBuf_open (ADCBUF0和 adcBufParams); //确定
    ADC.ADC_Handle [1]= ADCBuf_open (ADCBUF1和 adcBufParams); //返回 NULL
如果 ADCBUF 的"启用定时器"选项被选中、两个 ADC 必须使用相同的定时器、如下所示。
因此、我为 ADCBUF0和 ADCBUF1的触发源计时器设置相同的计时器(Timer4)、如下所示。
但是、如下图所示、您将看到一条有关 Timer4重复的警告。
这是正常的吗?
我是否理解不正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到您所指的是什么图。 您可以尝试重新连接它吗?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次重新连接它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请体帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与工具团队联系以解决您的问题、并在我收到解决方案或解决方法时告知您。  

    谢谢!

    Alexis