This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:MSP430FR2355:低频晶体不工作。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/868594/msp430fr2355-msp430fr2355-low-frequency-crystal-not-working

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2311

我之前的帖子不正确。 问题不在于看到 ACLK 输出、而是在于让晶体驱动 ACLK、而不是默认的 REF0。

示波器验证晶振是否正常工作(38400Hz、默认晶振被这个晶振所取代)。

当不更换默认晶振(32768)时、也会出现相同的问题。

MSP430FR2311可以正常工作。

一个显示如何将 xtal 连接到 ACLK 的简短示例会很有帮助。

TIA、例如