This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:Ta=0~70C 或-25C ~ 85C

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/868676/tss721a-ta-0-70c-or--25c-85c

器件型号:TSS721A

尊敬的先生:

TSS721ADR 的数据表具有 2 Ta 规格。

第1页显示 Ta=0~70C。

第7页显示 Ta-25~85°C。

正确 的规格是什么。 请修改网站的数据表??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TA = 0~70是指建议的运输或储存温度的订购信息

    TA =-25~85是运行条件温度。