This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:4个按钮@1.8V 触摸唤醒模式的功耗

Guru**** 2517880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, MSP430FR2512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/867629/msp430fr2512-power-consumption-of-wake-on-touch-mode-with-4-buttons-1-8v

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2633

大家好、

我们希望在1.8V 之前操作 Captouch、它将处于触摸唤醒模式以降低功耗。 数据表提到8个按钮的功耗大约为22uA (表5.7)。 我们将使用4个按钮、因此应该大约为13uA。 数据表显示仅在3V 时消耗。 您是否能够在1.8V 电压下通过4个按钮和 RTC 提供估计功耗?

谢谢!!

此致、


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    我将首先介绍在唤醒接近模式下 MSP430FR2633的功耗。  MSP430F2633具有4个 CapTIvate 测量模块、最多可测量4个并行按钮、前提是 每个模块只有一个按钮连接(就像有4个并行 ADC)而无需使用 CPU。   因此、当在接近唤醒模式下运行时、CPU 可以无限期地保持在低功耗模式、同时 CapTIvate 引擎会扫描并确定是否触摸4个按钮中的任何一个。  这就是实现低至3至4uA 电流的方法。  如果检测到接近或触摸事件、CapTIvate 会唤醒 CPU 以处理触摸。

    现在、如果应用有超过4个按钮、MCU 必须在测量完前4个按钮后唤醒、并将接下来的4个按钮配置加载到 CapTIvate 引擎中、然后在 CapTIvate 引擎执行测量时返回低功耗模式。  短时间内使 CPU 脱离低功耗模式是增加平均电流的原因、如表所示(请参阅注10)。  此时、由于 MCU 处于活动模式或处于活动模式之外、您实际上并不是在唤醒接近模式下运行。

    现在、MSP430FR2512的情况稍有不同、它只有一个测量块。  如上所述、一次只能测量一个块上的1个引脚、因此在正常工作模式下一次按顺序测量4个按钮。  在唤醒接近模式下、您只能使用一个引脚作为"唤醒接近"按钮。

    由于您提到了触摸唤醒、这意味着在您的4个按钮中的任何一个按钮上唤醒 MCU。  适用于具有4个并行块的 FR2633。  但对于 FR2512、它需要在软件中对控制按钮状态的 CapTIvate 寄存器进行一些操作。  我随函附上了一份由我们的其他团队成员共同编写的文件、其中显示了如何实现这一目标。  我们计划对其进行一些清理、并将这些详细信息包含在我们的 CapTIvate 设计指南中。

    要回答有关在"wake on prox"模式下运行4个按钮以及 RTC 的电流消耗的问题、您可能会看到3.3V 时为6-8uA。  在较低的电压下、我会期望稍低一些。  注意:在1.8V 电压下运行时要小心。  SVS 在上电周期中存在一个要求 VCC > 2.0V 的限制。  请参阅数据表第5.11.1节

    e2e.ti.com/.../WOP_5F00_Proposal.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    感谢您提供的 WOP 示例以及 FR2512和 FR2633之间的区别。 另一个观察结果是、在稳定的电压条件下、它按预期工作。 但如果您在2V 至3V 之间变化电压,它将随机检测到假触摸。然后它仅在电源循环事件后才能可靠工作。 如果连接到电池、这似乎是我们要反对的行为。 您是否不建议使用此类配置、而只能在稳压电源下进行配置?


    此致、


    车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    CapTIvate 使用专用的内部1.5v LDO、因此不受 VCC 变化的影响。  我怀疑 必须有其他因素导致这种行为。

    您如何改变 VCC 电压(外部电源)?

    在电压变化或设置新电压后、您是否会看到假触摸?

    误触发是经常发生还是偶尔发生?

    您的转换增益、转换计数和触控阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    几天以来,我一直没有听到您的声音,因此我假设您能够继续进行设计。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。