This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-K350QVG-S1:与 SimpleLink™︎Wi-Fi®︎CC3235S MCU 集成

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, TIDM-1020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/867683/boostxl-k350qvg-s1-integration-with-the-simplelink-wi-fi-cc3235s-mcu

器件型号:BOOSTXL-K350QVG-S1
主题中讨论的其他器件:CC3235S

我将 CC3235S MCU 视为支持 WiFi 的 MCU、并将 K350QVG-S1作为触摸显示屏。 在走这条路之前、我想问这两个组件之间的集成程度如何? 我注意到、K350演示使用了不同的 MCU。 例如、我在使用 MSP 图形库时会遇到任何问题吗?  

谢谢、

英镑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sterling、

    我们有一个使用 CC3220 + K350QVG-S1的恒温器参考设计(www.ti.com/.../TIDM-1020)。

    CC3235是下一代 CC3220、两者都通过相同的软件 SDK 提供支持、并且具有相同的外部接口-因此移植不会成为问题。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢