This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:使用示例的 MSP430x2xx 校准数据

Guru**** 2548720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/868589/msp430g2553-msp430x2xx-calibration-data-using-example

器件型号:MSP430G2553

你好!

SLAU144

24.2.2.5使用增益和偏移校准的示例

增益校准系数:0x7FE0 (增益误差:+2 LSB)

在示例中:
1。0x0800×0x0002 = 0x1000
2. 0x1000×0x8010 = 0x0801_0000
3. 0x0801_0000÷0x0001_0000 = 0x0000_0801 (= 2049)
4. 0x801 + 0xFFFE = 0x07FF (= 2047)

那么、0x7FE0在哪里?

此外、我还想了解如何使用校准数据。

1.当我使用内部温度传感器时,只应用24.2.2.1 (2)。 我是对的吗?

2. 当我使用内部电压测量通道时,应该应用24.2.2.3和24.2.2.5还是两者都适用?

3.当我使用内部电压基准测量外部电阻时,应该施加24.2.2.3和24.2.2.5还是两者都施加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    我们在 TLV 中为客户提供一些校准值,如所示:

    您可以从这些地址获取有用的校准值。

    一个问题:

    您需要使用 CAL_ADC_25T30/CAL_ADC_15T30  CAL_ADC_25T85/CAL_ADC_15T85值来获得更准确的结果。

    关于2个问题和其他问题:

    与第一个问题类似、根据您使用的环境从相应的地址读取校准值。

    并使用文档中提供的公式获取准确的测量值。

    此致

    Johnson