This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2ET:CCS/MSP430G2553:"MSP430:初始化仿真器时出错:找不到 USB FET "MacBook Pro

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/868091/ccs-msp-exp430g2et-ccs-msp430g2553-msp430-error-initializing-emulator-no-usb-fet-was-found-macbook-pro

器件型号:MSP-EXP430G2ET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我已经检查了 这个线程 并在 MSP430G2553ET 中购买了。
我仍然看到问题 "MSP430:初始化仿真器时出错:找不到 USB FET "。

我将 CCS9和 Macbook pro 与 macOS 10.15 Catalina 一起使用。

最棒的
Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以尝试先安装低级驱动程序

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我尝试安装驱动程序。
    但安装程序最终显示以下消息:  

    "目录/private/..... /ti_msp430driver_setup_1.0.1.1.app 当前用户无法写入"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是问题所在,因此我以前没有使用 Mac,但对于 Windows,它由管理员运行该软件。 您似乎没有访问该文件夹的权限。