This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6879:勘误表 PMM31和 PMM32

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/868271/msp430fr6879-errata-pmm31-and-pmm32

器件型号:MSP430FR6879

您好、社区成员、

MSP430的锁定现象发生在我客户的系统上。
请告诉我们以下内容:

如果未从 SMCLK 请求 MODOSC、器件是否未进入死锁状态?
PMM31和 PMM32是否不适用?

此致。
Cruijff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要进行配置、您可以使用 LPM0/1进行测试。 它不会锁定。 您可能会遇到 PMM31和 PMM32。

    使用 MODCLK 或 SMCLK ALL 可能会导致此问题。 您可以看到、在 PMM32条件2中、它与 MODOSC 没有关系。

    伊斯天