This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP432P401V:否

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/863894/compiler-msp432p401v-no

器件型号:MSP432P401V

工具/软件:TI C/C++编译器


您好!

我们将使用(MSP432P401VIRGCT)作为产品。 我们需要信息存储器和闪存写入操作的清晰度。 如果我们将代码刷写到闪存中、则会在 闪存编程时擦除信息存储器或保留数据。  

2.如果 将信息存储器用作 EEPROM 用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尽快回复我之前关于内存写入操作的邮件。

    谢谢

    S.RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否看到此应用手册是否有助于:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa704/slaa704.pdf 

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够解决此问题? 如果不是、请重新打开该主题。

    谢谢