This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2110:UART RXD 位于非中断引脚12 (P1.6)上、当设置为 UART RXD 时、是否会出现 RXD 中断?

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/868069/ccs-msp430fr2110-uart-rxd-is-located-on-a-non-interrupt-pin12-p1-6-when-set-as-uart-rxd-will-there-be-an-rxd-interrupt

器件型号:MSP430FR2110

工具/软件:Code Composer Studio

您好论坛、

所有人的快乐假期!!

这是设计中的部件之一、无论您以哪种方式转弯、它都不起作用。

器件型号现在是 MSP430FR2110。 该器件上只有8个可中断引脚、即 P1.0至 P1.3以及 P2.0、 P2.1、2.6、 和2.7。 这是16引脚 TSSOP 封装。

唯一可以使用的 UART RXD 位于引脚12上、即 P1.6、这是一个非中断引脚。 如果中断的内部接线已被绕过(营销!)、是否会有 RXD 中断?

我希望答案是一个神奇的中断、请提前告诉我、并提前感谢您。

Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    该引脚具有中断功能、您可以配置为 RXD 中断或 GPIO 中断。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 中断逻辑与 GPIO 中断逻辑分离。

    我不太确定为什么数据表(SLASE78C) 图6-1 (包括 P1.6)显示了引脚中断逻辑、而第6.11.3节则指向其 P1.6。)