This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6047:MSP430FR6047 FRAM 信息存储器段

Guru**** 2539100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/866596/ccs-msp430fr6047-msp430fr6047-fram-information-memory-segment

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我看到 MSP430FR6047器件没有 FRAM 信息存储器段。  

为什么?

如果此器件将用作单芯片美国表、信息(参数、总 VFR 等)将保存在哪里?

我是否使用外部 EEPROM 或 FRAM 存储器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesut、您好!

    没有专用的信息存储器段、因为集成的 FRAM 可用于高效存储和检索此信息。 无需外部 EEPROM。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Estevez 先生

    感谢你的答复。  

    我可以使用 FRAMCTL_A_xxx 函数执行 R/W 操作。  

    例如、 假设我将写入一个字节的初始化后参数(例如、 电路序列号)到 0x30000地址(扩展主存储器块3)。

    将新固件下载到器件时是否可能覆盖此参数?  我认为、如果器件拥有任何用户信息存储器段、覆盖就没有问题。

    我弄错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mesut、您好!

    存储器映射可在数据表的表6-47中找到。  TLV 是一个不会被写入的区域、因为它是在制造时被写入的、否则由用户决定。

    以下博客文章可能是在加载新固件时保留部分 FRAM 的方法。

    https://www.element14.com/community/people/baldengineer/blog/2018/07/10/msp430fr2633-fram 

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。