This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:确认 MSP430系列中使用的芯片

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSP430F5438A-EP, MSP430FR5969-SP, MSP430F6459-HIREL, MSP430F5438

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/866501/msp430f5438a-confirmation-of-die-used-in-msp430-families

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件: 、MSP430FR5969-SP、 MSP430F6459-HIREL、 MSP430F5438

大家好、只是想澄清与以下器件中使用的裸片相关的方面:

  • MSP430F5438A
  • MSP430F5438A-EP
  • MSP430FR5969-SP
  • MSP430F6459-HIREL

我假设前两个器件型号中使用的裸片相同、但与后两个型号不同(最后两个型号中的裸片也不同)。

是否可以确认是否正确?

谢谢、此致、

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    TI 无法共享任何器件的晶圆、芯片和工艺详细信息、因为这些信息是专有信息。 通常、航天器件与非航天器件(包括 mil 和 EP 级产品)之间存在差异。 这些差异可能表现为工艺、布局或设计变更。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    首先、感谢您的回复。

    也许我没有说明自己、我不想了解有关裸片本身的详细信息、我只需要知道这些器件之间是否相同。

    正如我说过的、我有自己的假设、由于 MSP430F5438具有与其他两个器件非常不同的特性、我几乎确定它们不使用相同的裸片、 但是、我正在开展一个项目、其中 Prime 和客户需要确保这一点、以评估我们解决方案的可能替代方案并继续开展我们的资质认证活动。

    您是否可以仅仅确认刀版是否相同?  

    谢谢、此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    恐怕我无法确认您的问题。 您应该按最终产品所用的部件进行评估。