This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:用于编程引脚的 ESD 二极管

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/867932/msp430g2955-esd-diode-for-programming-pins

器件型号:MSP430G2955
主题中讨论的其他器件:ESD321

您好!

我们使用连接器对微控制器进行编程。 用于编程的引脚为 RST 和 TEST。 尽管电路板放置在外壳内、但由于连接器上的引脚、它会在编程引脚上打开 ESD 事件的可能性。 保护这些引脚的方法是什么? 是否有用于编程引脚的特定二极管? 我可以 对这些引脚使用 ESD321吗?

此致

Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最关心的引脚是 Rst、因为它作为 SWTDIO 函数进行栈操作。 它对时间序列更严格。

    您可以看到建议放置在 rst 引脚上的电容器为2.2nF。     ESD321的电容 为 0.9pF、远小于2.2nF。  

    没问题、您可以使用它!

    伊斯天