This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2102:我有开发板和我在芯片编程时遇到的源代码

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/867732/ccs-msp430g2102-i-have-development-board-and-the-source-codes-i-have-problem-on-programming-the-chip

器件型号:MSP430G2102
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用此论坛获得了我的名片 PCB、我可以使用"BLINK LED 示例"对名片进行编程。 使用“闪烁 LED 示例”后,一个 LED 开始闪烁..... 但我不知道如何 使用 CCS 将实际的编码文件编程到芯片中。 该文件夹包含头文件和.c 文件、您可以在这方面为我提供帮助吗?  

在这个论坛上、

http://chasingtrons.com/main/2012/3/2/touch-enabled-business-card.html

您可以找到源代码和其他文件

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    要使用 CCS、您可以在 此处参考视频 、还需要 MSP-FET 等硬件、以便通过 JTAG 或 SBW 接口将 PC 与商务卡 PCB 连接。有关 MSP-FET 的更多详细信息 、请参阅此处