This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430FR6989

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/865779/msp430fr6989-msp430fr6989

器件型号:MSP430FR6989

我还有一个更基本的问题。 正如我先前所说的、我对 MSP430世界很陌生。 我目前正在使用 MSP430工作簿、一切都进展顺利。 我能够通过"myClock.c"文件定义全部三个内部时钟、MCLK、SMCLK 和 ACLK。

那么、我返回到 main.c、我确实这样做了

#define One_second 1000000

接下来、我设置 GPIO

_delay_cycles (1_second);

问题、编译器是如何知道将哪个时钟用于"_delay_cycles (one _sond)"的?它是默认为 ACLK 的?

我从未告诉过要使用哪个时钟的代码????

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "周期"指 CPU 周期、因此它(隐式)使用 MCLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、我是否可以假设其他时钟有其他默认命名命名命名命名规则。 假设我希望使用 SMCLK 或 ACLK 来实现延迟、您能向我介绍一下文献、还是针对使用其他时钟实现延迟的快速回答。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 SMCLK 或 ACLK 运行计时器并使用计时器来实现延迟。 不过、这不是一行内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 是的、如果有人有兴趣了解其他许多内在函数、我可以在第2-26页的 MSP 设计技术讲座 PDF 中找到这个"固有编译器函数"。

    在计时方面、我仍然有一个问题是看门狗计时器。 该计时器的大小没有定义。 我在 MSP430FR6989数据表中查看过、但没有提到尺寸。 我想它是一个16位计时器。 不确定是否可以使其像32位大。 我假设使用较大的计时器寄存器时没有太多的值、因为该计时器的"ClockDivider"可能非常大、而较大的寄存器不会有任何值。

    无论如何、我仍然希望在数据表中看到它的定义。

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Thomas Ffind"]此计时器的大小没有定义。    《MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》的看门狗计时器(WDT_A)一章 是否回答了您的问题?

    MSP430外设的详细信息在相应的系列用户指南中定义、而不是在器件数据表中定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [参考 MSP430 CC 用户指南(SLAU132S)表6-5]

    [参考 FR6用户指南(SLAU367O)第24.2.1节]