This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:多路复用 BSL UART 和普通 UART (P1.4 &放大器;P1.5)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/867604/msp430fr2433-multiplexing-bsl-uart-and-normal-uart-p1-4-p1-5

器件型号:MSP430FR2433

MSP430固件通过主机处理器的 BSL UART 进行刷写。 在 MSP430FR2433芯片组中、是否可以在 BSL 闪存期间将 P1.4和 P1.5用作 BSL UART 引脚、并在固件执行期间用作正常的 UART - TX、RX 通信引脚? 如果我在这些引脚中对这两个功能进行多路复用、是否会出现任何冲突问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rejath、

    P1.4和 P1.5连接到 EUSCI_A0、可用于 BSL (这些是唯一可用于 UART BSL 的引脚)和应用固件。

    在空白器件(出厂时为新芯片)上、MSP430FR2433将在 BSL 模式下加电、从而在 P1.4和 P1.5上查找正确的序列。  由于您尚未在器件上编程任何固件、因此没有冲突。  使用应用代码对器件进行编程后、您可以通过跳转到指定矢量或通过在 RST 和 TST 引脚上执行 BSL 序列的外部主机 MCU 从应用程序进入 BSL 模式、 但在这两种情况下、一旦处于 BSL 模式、您的应用程序就不会运行、因此 UART 上没有冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dennis 的快速响应