This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2512:电容式触控 LCD 镀层(专业触控面板)、请向正确的方向指出...

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP430FR2512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/867457/ccs-msp430fr2512-capacitive-touch-lcd-overlay-professional-touch-panel-please-point-me-in-the-right-direction

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

您好论坛、

我的器件前面只有4个电容式触控按钮(焊盘)。 触摸面板将经过专业生产以适合此器件、并位于 LCD 顶部。 我没有任何触摸板体验。

问题在于此;MSP430FR4133具有 P1.x 和 P2.x 的"电容式触控"功能。 MSP430FR2512采用了"迷人"技术、我认为该技术远高于4133。

但我需要它吗?

触摸面板顶部将是适当的大猩猩玻璃。 标准 的"电容式触控"功能是否足够? 它是否可靠? 它(非常)易于使用吗?

如果您有电容式触控体验、并且是专家、请向正确的方向指明我。

提前感谢您、

Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    MSP430FR4133中的电容式触控采用引脚振荡理论进行设计。 MSP430FR2512中的电容式触控采用 高性能电荷转移 CapTIvate 技术进行设计。 在 电容式触控感应方面、CapTIvate 技术的性能优于引脚振荡技术。 该器件采用超低功耗、高灵敏度、高可靠性和高灵活性等特性进行设计。 建议将 CapTIvate 技术器件用于电容式触控应用。  

    这是因为触摸感应产品需要通过一些 EMC 测试、例如系统级 ESD、传导噪声、EFT 等 如果使用 CapTIvate MSP430来实现应用、则很容易通过测试。 此外、CapTIvate 可以在 LPM3模式下工作、从而节省电路板功耗。  

    有关 CapTIvate 技术的更多信息、请参阅链接: http://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/capacitive-sensing-mcus-overview.html#peripheral

    您的应用似乎是在 LCD 面板上实现触摸。 您需要一个具有 LCD 驱动器模块的 MCU、对吧? 也许您可以考虑将 MSP430FR2512与内置驱动程序的 LCD 模块配合使用。 LCD 模块上设计的 ITO 触控按钮可连接到 MSP430FR2512 CapTIvate 触控 IO。 您还可以使用 MSP430FR4133实现触摸 LCD 面板功能。 但是、如果您的产品具有 EMC 抗扰度测试要求、这将是一项挑战。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    感谢您的详细回答。 正是我所需要的

    祝您度过美好的一天!

    Robert。