请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 主题中讨论的其他器件: Energia
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我一直在尝试使用 MSP430FR5969 Launchpad 评估套件开始 与 SARA-R4手机调制解调器进行串行通信。
基本来说、调制解调器只通过串行通信来发送 AT 命令、因此我决定从 基础知识开始、使用 库示例
包含
SoftwareSerial mySerial (P1_4、P1_3);// RX、TX
void setup (){//打开串行通信并等待端口打开:
Serial.begin(9600);
Serial.println ("Goodnight mo!");//设置 SoftwareSerial 端口
mySerial.begin(9600);
mySerial.println ("World?")的数据速率;
}mySerial.write
(
if)(available)(read)(on串 行()(if)(read)(read)(won)(won)(if)(ySerial.roop)(if)
遗憾的是 、每次我尝试编译代码时都会跳转错误。
C:\Users\DOM\Desktop\Energia-1.8.7E21\hardware\Energia\MSP430\libraries\SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp:80:2:#error 此版本的 SoftwareSerial 仅支持16MHz 处理器 C:\Users\Dome\Desktop\SoftwareSerial\Software8\Software\Software40\Software\energetr\netr\netr\netr\netr\netr\netr\netr\netr\netr\netr\netr\netr\netr\netr\netr\netr\netr\netr\net\netr\netr\netr\net\net\net\net\net\net\net\net\net\net\net\net\net\net\net\nets\cp1.7e\s\cmc\s\cmsp4\s\cp\s\cmc\s\cmc\s\cmc\s\cmsp4\s\cmc\s\come\s\cmsp4\s\come\s\come\s\come\ 未在此范围 退出状态1 错误编译参数 la tarjeta MSP-EXP430FR5969LP 中声明'Xmit_start_adjustation'。
因此、我决定调试该库、寻找这些行并尝试以这种方式解决错误、但几天后、我仍然无法消除编译错误。
是否有人知道正在发生什么以及我如何 解决它?
此致