This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:每次从 LPM3.5唤醒时 RTC 日历延迟

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/867447/msp430fr5969-rtc-calendar-delay-each-time-wakeup-from-lpm3-5

器件型号:MSP430FR5969

您好!

我评估 MSP430FR5969的客户对 RTC 和从 LPM3.5唤醒有疑问。

客户发现从 LPM3.5唤醒后 RTC 日历延迟~5秒。
如果重复睡眠和唤醒周期、则会增加延迟。
客户发现从 LPM3.5唤醒后、他们执行了~5秒的 RTC 恢复。
然后、它们更改为仅在从 LPM3.5唤醒后恢复 RTC、此时不会发生 RTC 延迟。

这是预期行为吗? 为什么要增加这种延迟?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    PMM 模块在 LPM3.5模式下被禁用、因此 RTC 配置将稍有不同。

    请参阅以下材料、了解它是否可以解决问题。

    此外、您还可以在用户指南(RTC_B 部分)中获得更深入的信息:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau367o/slau367o.pdf

    此致

    Johnson