Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 您好!
我评估 MSP430FR5969的客户对 RTC 和从 LPM3.5唤醒有疑问。
客户发现从 LPM3.5唤醒后 RTC 日历延迟~5秒。
如果重复睡眠和唤醒周期、则会增加延迟。
客户发现从 LPM3.5唤醒后、他们执行了~5秒的 RTC 恢复。
然后、它们更改为仅在从 LPM3.5唤醒后恢复 RTC、此时不会发生 RTC 延迟。
这是预期行为吗? 为什么要增加这种延迟?
谢谢、此致、
田志郎一郎