This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:GPIO 焊盘高阻抗电流

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/867441/msp430fr5969-gpio-pad-high-impedance-current

器件型号:MSP430FR5969

您好!

我的评估 MSP430FR5969的客户对 GPIO 焊盘阻抗有疑问。
根据数据表表5-11、高阻抗输入泄漏电流为+/-20nA。

但是、如果客户在其定制板上测量该值、则泄漏电流看起来会高得多。
例如、如果客户在 P4.7或 P1.3上放置一个电阻为1M 欧姆的外部上拉电阻(3.0V)、则电压会降至~2.7V。
请注意、该引脚是开路的(连接上拉电容器和0.1uF 电容器除外)。
如果外部上拉电阻值更改为100kOhm、则电压为~3V。

导致此类行为的原因是什么?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    GPIO 端口的高阻抗状态由施密特触发器实现、因此会出现泄漏电流、如您所述:-20na-+ 20na。

    因此、如果您拉高一个大电阻、则会发生这种情况。 通常、建议使用大约10K 欧姆的电阻。

    顺便说一下、客户为什么上拉1M 欧姆的电阻器?

    此致

    Johnson