请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 您好!
我的评估 MSP430FR5969的客户对 GPIO 焊盘阻抗有疑问。
根据数据表表5-11、高阻抗输入泄漏电流为+/-20nA。
但是、如果客户在其定制板上测量该值、则泄漏电流看起来会高得多。
例如、如果客户在 P4.7或 P1.3上放置一个电阻为1M 欧姆的外部上拉电阻(3.0V)、则电压会降至~2.7V。
请注意、该引脚是开路的(连接上拉电容器和0.1uF 电容器除外)。
如果外部上拉电阻值更改为100kOhm、则电压为~3V。
导致此类行为的原因是什么?
谢谢、此致、
田志郎一郎