This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR69721:ADC12上的适当采样保持时间

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/865442/ccs-msp430fr69721-appropriate-sample-hold-time-at-adc12

器件型号:MSP430FR69721

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  最小采样时间 tsample 的计算方法 如下。

如果 Rs 大于10kΩ Ω、我可以使用 tsample 作为计算结果吗?

另外,例如,假设 tsample 为4nsec,一个时钟周期为1nsec, ADC12SHT 是否适合 0000b?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、不建议信号源具有很高的电阻。 如果信号源阻抗较高、则应添加 OPA 作为跟随器以降低阻抗。

    是的、0000b 是4 个 ADC12CLK 周期。

    但一个例外是第一次转换或 ADC12MSC=0、当 SAMPCON 变为高电平时、需要额外的3个 ADC12_B 源时钟周期。 (参见 UG 图34-5和图34-6)。

    对于 异常、请将 ADC12SHT 设置为0001b (8个周期)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    是否不建议  信号源具有非常高的电阻、因为它会降低测量精度?

    此外、高源电阻是否会导致 MCU 故障?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这会降低测量精度。 高源电阻不会导致 MCU 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    所有问题都已解决。

    谢谢!