This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043错误

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/867071/msp430fr6043-msp430fr6043-error

器件型号:MSP430FR6043

尊敬的 TI 团队:

USS 库是否在计量计算结果中处理温度补偿

我们是否需要单独补偿该误差?如何补偿?

其次是它得到补偿的温度。

该库还测量水温吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virendra:

    温度可通过绝对飞行时间(使用已知的水中声速)确定。  无需单独的温度传感器。  还可以使用 GUI 中的 CALIBRATION 选项卡在整个温度范围内校准容积流量、以提供更准确的结果。 我们通常在5C 至85C 的温度范围内测试我们的管。

    BR、
    Leo