This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:如何更改用于估算飞行时间的信号参数电平交叉

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/866871/msp430fr6043-how-to-change-a-parameter-level-crossing-of-signal-for-time-of-flight-estimation

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:TIDM-02003

您好!

"TI Designs:TIDM-02003用于燃气流量测量的超声波传感子系统参考设计"第9页中有一个参数:用于估算飞行时间的信号电平交叉。

µs "通常、该值的范围为35到70 μ F。 阈值参数 Tthresholds 和 T threshdns 对应于从 ADC 触发到包络超过信号最大值特定比率(通常选择为20%)的时间。"

是否可以将20%的值更改为另一个值?

BR、

安德烈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    我的团队成员稍后会检查并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    是的、您可以在 GUI 中更改此设置。 它称为"包络交叉阈值"。  建议将阈值设置为前几个脉冲之间的一半。

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo,Wei!

    感谢您的快速响应。 我更改了参数。

    BR、

    安德烈