请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6043 主题中讨论的其他器件:TIDM-02003
您好!
"TI Designs:TIDM-02003用于燃气流量测量的超声波传感子系统参考设计"第9页中有一个参数:用于估算飞行时间的信号电平交叉。
µs "通常、该值的范围为35到70 μ F。 阈值参数 Tthresholds 和 T threshdns 对应于从 ADC 触发到包络超过信号最大值特定比率(通常选择为20%)的时间。"
是否可以将20%的值更改为另一个值?
BR、
安德烈。