This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5949:在 WDT 运行时调试微控制器

Guru**** 2813955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/863237/ccs-msp430fr5949-debug-the-micro-controller-at-wdt-operation

器件型号:MSP430FR5949

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

可以在使用 CCS 调试硬件期间调试 WDT 操作吗?

 如果可能、请让我感到很高兴。 在执行此过程时指出重要的情形。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您希望使用 WDT 运行哪些功能?  要复位的时间间隔?

    您知道如何使用 CCS 将代码下载到 MSP430并进入调试模式吗?

    此致

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有关此问题的任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经验证了 WDT 功能、感谢您的支持