This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:MSP430F2272IRHAT ESD HBM/CD/mm 数据

Guru**** 2503125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/866731/msp430f2272-msp430f2272irhat-esd-hbm-cd-mm-data

器件型号:MSP430F2272

你(们)好,先生

您可以帮助共享 ESD HBM/CD/mm 数据吗? 因为我在规格中找不到它。

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    请查找以下数据以供您参考。

    MSP430F2272IRHAT ESD 质量:

    • HBM:通过2000V 标准、并通过4000V 标准(供参考)
    • CDM:通过500V 标准、通过750V (供参考)
    • MM:通过200V (用于参考)