This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430电容式触控解决方案推荐

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, MSP430FR2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/866485/msp430-capacitive-touch-solution-recommending

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2633MSP430FR2522

您好,团队

 现在、客户使用 Essemi 的 ES7P2032作为 电容式触控解决方案 MCU。

1.客户正在进行待机功耗测试,即未触发按钮时的功耗测试,发现整个触摸板的待机电流为30 ~ 35uA。

2.由于客户的触摸板由按钮电池供电,因此他们认为待机电流  稍高一些。

3.我们是否有一个基于 MSP430的电容式触控解决方案能够实现比这更低的待机电流?

4.我们现有的电容式按钮触控解决方案可以实现的最低待机电流是多少?

5.您能否推荐在我们的所有解决方案中待机电流最低的电容式触控解决方案?

 

此致、

黄威斯利

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    感谢您提出问题。

    此应用程序中的密钥数是多少? 您是否有关于此设计的其他信息? 这将非常有帮助。

    CapTIvate 是我们采用 MSP430的电容式触控解决方案。

    平均电流消耗取决于配置和按钮数量。 例如、4按钮设计的平均功耗约为1uA/按钮(总共约为4uA)。

    可以在技术指南中找到电流消耗选项的概述。

    有关该技术的更多信息、请查看技术指南。

    作为参考产品、请查看 MSP430FR2633器件产品文件夹、您可以在其中找到与技术和设计示例相关的所有信息。

    请告诉我该信息是否足够作为起点。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas、您好!

    感谢您的推荐。

    电容式触控解决方案用于无线 空气恒温器。

    2.钥匙编号为13。

    3、现在客户在 没有蓝牙芯片的情况下测试电容式触控板、待机电流为15~21uA

    客户对 MCU 的位、闪存和工作频率没有要求、他们只需要低成本和低待机电流、

    5.  您与我分享的技术指南对电容式触控设计的改进很有好处。 我认为我们可以向客户分享技术指南、 并帮助他们根据指南查看设计、因为客户对电容式触控不是很专业。

    我们是否有 可实现更低待机电流的低成本电容式触控解决方案?

    我还想知道我们电容式触控解决 方案的价格、我将向您发送一封单独的电子邮件。

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄霍罗

    是的、请与客户分享技术指南链接。 除此之外、我们的设计流程文档还提供了有关该技术的良好概述以及完成设计的单个步骤。

    另请查看 TI 参考设计、这些参考设计具有良好的示例并可供客户使用。

    客户最好拥有用于测试的开发工具和 EVM。

    BOOSTXL-Keypad 设计可用作13按钮客户设计的参考。

    为了尽可能降低功耗、建议使用我们的唤醒接近模式。 在该模式下、器件会在激活 MCU 和外设之前检查低功耗模式下是否存在有效的触摸或接近。 请参阅技术指南和设计流程文档。

    我会为该应用推荐 MSP430FR2522器件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致

    Kostas