This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:将 MSP-EXP430G2ET 与 RF430FRL152HEVM GUI 相连

Guru**** 2535360 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP-EXP430G2ET, UNIFLASH, RF430FRL152H, MSP430G2553, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/865790/msp-exp430g2et-connecting-msp-exp430g2et-with-rf430frl152hevm-gui

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HEVMUNIFLASHRF430FRL152HMSP430G2553MSP-FET

大家好、我在将 MSP-EXP430G2ET 与 RF430FRL152HEVM GUI 连接方面遇到了一些问题。

我已经使用 UniFlash 将 TRF7970out 文件插入到 MSP-EXP430G2ET 中、当 TRF7970ABP 之上的 RF430FRL152HEVM 时、光源将会改变。 但是、我仍然无法连接 MSP-EXP430G2ET

连接到 GUI。 有人可以帮帮我吗? 非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您可以选择通信 COM 接口而不是自动连接、并且 需要将 RF430FRL152H 放置在 TRF7970 EVM 板附近 以实现正常 NFC 通信。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、无论我选择 COM 3还是4 (从我的 PC)、它始终无法连接。 我已经将  RF430FRL152H 放置在 TRF7970附近、如下图所示。

    还有其他我不关心的问题吗? 我想我已经成功插入固件、因为当我将  RF430FRL152H 放置 在7970附近时、指示灯将发生变化、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您是否按图中所示设置了 S3-S6?

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经将它们全部切换、并按照 EVM 用户指南中的所有说明进行操作。 但是、它仍然不起作用。 我想知道这是不是因为我的 GUI 版本不支持 MSPEXP430G2ET 板? 我找不到该板的选项、只有 MSP430G2553该选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    MSP-EXP430G2ET 是 G2553、所以这不是您描述的问题。

    请按照此数据再次进行测试:

    http://www.ti.com/lit/ml/slab068/slab068.pdf?keyMatch=TRF7970ABP&tisearch=Search-EN-everything

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在按照随附图片中的说明操作时遇到了一些问题。 是因为 G2ET 跳线? 但我无法找到与跳线指令相同的器件版本。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我在 lanuchpad 中找不到任何问题、您可以更新 MSP-FET 固件或 MSP-FET 驱动程序、然后重试。

    www.ti.com/MSPdrivers

    此致

    Johnson