This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430L092:如何将太阳能电池用于和#39;L092

Guru**** 2812335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/863416/msp430l092-how-using-solar-cells-to-l092

器件型号:MSP430L092

Johann Zipperer、您好!

从您2019年9月2日的答复中可以看出、许多应用使用两节串联的太阳能电池来运行'L092、但我使用日本 Comix 电子计算器使用的1、5V 太阳能呼叫、但仍然发现它无法运行、LED 持续闪烁。 是否对太阳能电池有任何要求? 您能告诉我太阳能电池的模型或要求吗?  

此致、

Ruan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。

    我们将邀请专家为您进行研究。

    谢谢、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruan、

    上次我们计算出、能源需要能够安全地驱动~13mA。。

    我刚刚在其中一个常见分销商上检查了太阳能电池、并从 IXYS 找到了 XOB17 (它也可以是任何其他制造商;这只是我单击的第一个)。

    数据表显示 I@Pmpp=39mA;V@Pmpp=0.51V;Vopen=0.63V 尺寸22mm x 7mm。

    其中两个串联的模块应该能够完成工作。 Pmpp 通常意味着外面的明亮日光;安全系数为3时、在中等光线条件下、它仍可工作。  

    现在、任何其他制造商的电池单元也应该能够完成工作。 这一点很重要的是低内部阻抗。 在这里、它会转换为尺寸。

    我希望现代高效型太阳能电池中的两节大小相似的22x7mm 电池都能实现。

    旧细胞的效率不高、旧细胞的效率甚至更差。 位于安全侧、尺寸再次变为原来的三倍。

    Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johann、

    感谢你的所有帮助。

    我没有找到您推荐的太阳能电池。 我购买了一些其他产品并对其进行了测试。 我担心、您推荐的电池的电流不够、但它可以很好地与较大的电流电池配合使用

    但是、仍然存在问题。 启动电压需要较高、接近1.4V。 启动后、请减小光照、它可以工作、直到输出电压接近1V、这不会受到 V (BOR_IT+)的影响?

    Ruan