This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6659:低温下 USB 出现问题

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/865448/msp430f6659-issue-with-usb-at-low-temperature

器件型号:MSP430F6659

大家好、  

MSP430F6659IPZ  在 室温下一切正常, 当 电路板温度为-25度 或更低  时,USB 无法正常工作  ,我无法连接。

我怀疑 是石英 ,所以我用它来测试外部时钟 ,在低温下同样有问题。  

是否  有任何建议/测试我是否要运行 shoudl?   

有什么可以说的?

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    我想这是一个 MCU 问题、而不是 USB 问题。   除了 USB 之外、MCU 是否仍然正常运行?  您是否曾尝试过在低电平时进行调试、是否发现任何问题?  

    我可能会尝试运行一些非常基本的代码示例并输出时钟、以便您可以检查 MCU 和时钟是否稳定并按预期运行。  或许一个类似 这样的简单方法:http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABAxJ-LkLq7-uT9eNobJUg__IOGqZri__LATEST 

    如果可以的话、也许我们回到一个 USB 示例项目并测试它的功能。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    您是否能够弄清这一点?   

    我将在下周旅行、但应于26日返回。  如果您有任何其他信息、我会返回给您。

    谢谢、

    JD