This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:有关 CapTIvate Studio 参数设置问题的咨询

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/864992/msp430fr2512-inquiry-about-parameter-setting-issue-with-captivate-studio

器件型号:MSP430FR2512

您好!

我在使用 CapTIvate Studio 设计中心进行接近设计时遇到的一些问题。 我确认已使用最新参数在 MCU 中对创建的代码进行编程。 我有以下问题、我认为参数设置应该出错:

1、即使我更换了不同的电极、也始终会发生最大计数误差。 我确认硬件连接正确无误、我可以根据我预期的趋势检查计数数据的变化;   

2.按下"Measure SNR"(测量 SNR)按钮后、SNR 不起作用、始终为灰色、没有任何反馈;

3.计数数据在微小浮点时有时是正常的,这意味着它是有效的,但有时只是一个稳定的值,除非有跌落的触摸电极,在整个过程中没有任何环境变化。

我没有关于参数设置的参考、 我用高转换增益将转换计数设置得非常高、目的是在接近发生前后大幅增加计数增量、并且可以有足够的裕度来区分背景噪声。您能给我一些解决这些问题的建议吗?谢谢! Attached 是我的参数设置。

B.R

风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外,我亦有另一个问题,就是这个迷人的工作室。 在我在没有按 CALIBRATION 的情况下连接 Studio 后、我想知道图中的数据是基于我在编程代码中设置的参数(如转换增益)还是设计中心本身根据环境创建的新参数? 校准是否会在"连接"后自动进行?  我是否可以信任从我的设置获得的计数值? 如果我的参数不正确、该怎么办? 在测试过程中、我发现计数数据比 参数中设置的转换计数低1/4

    B.R

    风扇   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuke、

    您的转换计数设置为高电平

    尝试重置所有设置、然后将转换计数设置为1000

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    谢谢、但我仍然很困惑、为什么转换计数应设置为1000、转换值从100到8191 (即2^13)、 而计数是电荷转移的数量、对吧?

    Q1:我没有勾选重新校准并在 GUI 上按下 CALIBRATION、那么我想知道我从 GUI 图中读取的计数值是否只是实际传输电荷的原始数据仅与开关频率和电压相关? 或者它与信号调节参数(转换计数、增益和偏移)有关系吗?

    Q2:关于参数、计数值由电压、开关频率、C external、C parastic 和 Csample, 我听说 Csample"是一个固定值、在这种情况下、参数"转换计数"似乎只是用来计算增益和偏移、与 Csample"上实际传输的电荷数无关。 那么问题就来了、我不知道实际输入 Q (Ctouch + Cparastic)、我不知道实际 Q (Csample")如何知道设置的正确转换增益是多少? 除非设计中心将实际 Q (sample)标准化为 我的转换计数参数并告诉我 需要设置的正确增益...否则我可以相应地设置粗增益和精细增益。 如果我的理解是正确的、那么为什么我不能将转换计数设置得更高以获得更好的分辨率?

    问题3:我想知道转换的概念、这与电荷转移无关、只是与数据处理有关(一些计算工作如如果我是正确的话进行标准化)、所以只需要整个系统的时间成本、对吧?

    Q4:关于转换增益和偏移参数值设置,它是否按如下方式操作以提高灵敏度:

    示例:如果 Q (触摸电容)为10、Q (随机电容)为100、Q (采样电容)为1000 (转换计数参数)、则在理想情况下、转换增益设置为15、偏移量为:(10+100) x15-1000 =650。 Q (touch)在= 9.09%之前的可抗性、Q (touch)在= 150/1000 = 15%(改进)时、如果为真、偏移量可能不仅是随机电容?的 Q

    请帮我解答问题吗?谢谢!

    B.R

    风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuke、

    有关详细的操作理论、请参阅 CapTIvate 技术指南:

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center/latest/exports/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/index.html

    或从 CapTIvate 设计中心:帮助->主题

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    我不认为我没有查看帮助文档。我有疑问、因为我想了解更多详细信息。是否可以为我提供将 转换计数设置为1000的文档链接?谢谢!

    B.R

    风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuke、

    请分享您对接近传感器的系统要求吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    我使用硅片 F430FR2512IRH 通过 CapTIvate center (studio)在5cm 距离内进行近似度传感器设计,我需要测试20 C 至50C 的原始计数数据, 我们有一个结果、即温度将在短时间内大幅升高。在测试期间 、我发现 与相对冷却温度点相比、计数值的增量会随着温度的升高而显著降低、这使得很难区分在最高温度(如50C)下近似度的实际触发因素。 我尝试通过调整参数来提高灵敏度和分辨率来改善这一点。我的应用的接近行为适用于长期接近、这意味着检测人员接近和停留(可能在停留期间距离会改变、但在短时间内可以将其视为噪声)。 我想通过在高灵敏度的基础上大幅提高分辨率来设置参数、以区分高温点的不良计数增量。 我不认为定期调整 LTA 是一个好主意、因为温度可以根据天气迅速或缓慢地变化、我希望用其他方式解决这个问题。 谢谢!

    B.R

    风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuke、

    关于温度漂移、CapTIvate 库提供了环境跟踪功能。 如果温度变化缓慢、三保持将跟踪 LTA 变化。

    如果 LTA 漂移超出转换计数范围的1 +/- 1/8、将触发重新校准。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    感谢您分享有关温度变化的 LTA 算法。BTW、我是否可以禁用集成采样电容器?谢谢!

    B.R

    风扇  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuke、

    CapTIvate 使用电荷转移方法来测量电容、这意味着如果没有内部采样电容器、它将无法工作。

    此致、