This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:温度读数

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/865902/ccs-msp432p401r-temperature-reading

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSP432WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我们如何在 Code Composer Studio 中以周期性间隔在给定持续时间内读取温度值?

MSP432Ware 中是否有类似或相关的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yash、

    我们不再支持 MSP432Ware  、因为它已被 MSP432软件开发套件(SDK)所取代。 我建议您下载并安装 SDK、然后查看中的"i2ctmp"示例  \示例\ RTOS \ MSP_EXP432P401R \驱动程序。

    我还建议您在 dev.ti.com 上查看许多资源、包括 SDK 用户指南、库、实用程序、软件示例和 SimpleLink Academy 培训模块。

    BR、