This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:MSP430F5438A

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/861635/msp430fr4133-msp430f5438a

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438A

尊敬的所有人:

我正在通过 UART 连接两个微控制器、而两个微控制器都处于睡眠模式、消耗的电流为2.2mA?  尽管我将一个 I/O 从一个处理器连接到另一个处理器、但消耗的电流大约为300uA。  我要处理的两个微控制器是 MSP430F5438A 和 MSP430F4133。

谢谢、

Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您能否提供有关此问题的一些详细信息?

    您是如何测量该电流的?

    未使用的 I/O 端口的状态是什么?

    您可以使用我们的代码示例来测试 LPM3模式下的功耗。

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABvZe4hfQSQviqJUTSZnGQ__IOGqZri__LATEST

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我已经没有听到您的声音八天了,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致、

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    很抱歉我没有看到您的回复。  我使用万用表测量电流消耗。  我对 MSP430非常熟悉、但您的建议并不能让我明白为什么当两个微控制器连接在一起时、电流消耗会变得很高。  根据我之前的帖子、我将连接两个处理器的 UART 并将两个处理器置于 LPM3模式、同时我将数据从 MSP430F5438A 发送到 MSP430F4133。

    谢谢、

    Ali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    根据您的描述、FR4133和 F5438在独立模式下的电流消耗异常。 在 LPM3模式下、它应该大约为2uA (不包括任何外部电路)。

    您是否使用我们的 lanuchpad 进行测试? 您是否在测试期间断开了其他电路?

    同时、为了避免引脚的泄漏电流、需要将未使用的引脚设置为输入/输出、并且不能悬空。 您可以参考以下示例代码:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALWY.G.LEmHCmPTfMJJj6w__IOGqZri__LATEST

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您的问题如何?

    此致

    Johnson