This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:校准 DCO 的外部电阻器的过程是什么?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/865287/msp430i2041-what-is-the-process-for-calibrating-the-external-resistor-for-the-dco

器件型号:MSP430I2041

我想使用外部电阻器来实现更精确的时钟。 用户指南说明了设置 DCOR=1来启用外部电阻器、然后将校准值载入 CSRFCAL 和 CSRTCAL。 如何确定这些值应该是多少? 我已经浏览过用户指南和数据表、除了它们是频率和温度校准值之外、我看不到这些值代表什么。 我是否缺少一个公式或流程?

谢谢、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCO 校准值位于 TLV [参考用户指南(SLAU335)表14-3]中。 第14.2节讨论了它们的使用。 I2041示例(每个示例)包括一个 LOW_LEVEL_INIT.c、该示例执行第14.2节中提到的操作。

    确保 ROSC 引脚上的电阻值正确[参考数据表(SLAS887)表5-2]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bruce。 我也没有意识到 TLV 中包含外部电阻器的校准值。 在我看来、它不会在出厂时校准到该电阻值。

    谢谢、

    Jason