This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:MSP430

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/864532/ccs-msp430g2553-msp430

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

如何在   MSP430G2553中将接收到的数据从串行端口重新发送到 UART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    您可以参阅我们的示例代码:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AG6YJ478XsF4hb1dH6Y4nA__IOGqZri__LATEST

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    感谢你的答复  

    这是我的代码、我可以   在没有中断的情况下使用   URXIFG0标志接收从终端到 MSP430G2553的已发送数据、但不会设置上述标志、也不会获得预期的输出。 我尝试在不使用中断的情况下执行该操作。

    #include "msp430g2553.h"

    #define TXLED BIT0
    #define RXLED BIT6
    #define TXD BIT2
    #define RXD BIT1

    unsigned int URXIFG0;
    unsigned int i;


    int main (空)

    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止 WDT
    DCOCTL = 0;//选择最低 DCOx 和 MODx 设置
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHz;//设置 DCO
    DCOCTL = CALDCO_1MHz;
    P1DIR = BIT0;
    P1OUT = BIT0+BIT6;

    P2DIR |= 0xFF;//所有 P2.x 输出
    P2OUT &= 0x00;//所有 P2.x 复位
    P1SEL |= RXD + TXD;// P1.1 = RXD、P1.2=TXD
    P1SEL2 |= RXD + TXD;// P1.1 = RXD、P1.2=TXD
    P1DIR |= RXLED + TXLED;
    P1OUT &= 0x00;
    UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;// SMCLK
    UCA0BR0 = 0x08;// 1MHz 115200
    UCA0BR1 = 0x00;// 1MHz 115200
    UCA0MCTL = UCBRS2 + UCBRS0;//调制 UCBRSx = 5
    UCA0CTL1 &=~UCSWRST;//**初始化 USCI 状态机**

    while (1)

    if (URXIFG0==1)

    UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;




    P1OUT^= BIT0;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    您应在 while (1)中使用这些代码

    IF (IFG2&UCA0RXIFG)
    {
    UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;
    } 

    此致

    Johnson