This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430FR6989

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/865411/msp430fr6989-msp430fr6989

器件型号:MSP430FR6989

您好、e2e、

我不熟悉 TI MSP 器件、目前正在完成 MSP 技术讲座手册。 顺便说一下、工作簿流程非常好。

我购买了一个 MSP430FR6989 Launch Pad、并有一个简单的问题。 实际上、我正在完成实验的一大部分、所有操作都很好。 我对该器件中的默认时钟有疑问。 我知道 MCLK 和 SMCLK 将默认为1MHz、我找到了该文献。 我的测试代码显示 ACLK 为39Khz。

我在文献中找到了 MCLK 和 SMCLK 的默认值、其中 ACLK 的默认值为39Khz。

谢谢

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    ACLK 的默认时钟源是 LFXTCLK,您可以使用用户指南:  

    此致

    Johnson