This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:用于音频处理的智能组合

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/862611/msp430fr2355-smart-combo-for-audio-processing

器件型号:MSP430FR2355

您好!
客户需要一种紧凑的解决 方案、以便在小型扬声器上发出音调、语音和声音信号、并通过麦克风测量环境噪声。 我想使用 MSP430FR2355来完成此任务。 我想到了以下几种方式:

测量声音:
麦克风-> OA -> 12位 ADC -> CPU

生成声音:
闪存-> CPU/DMA -> 12位 DAC -> OA ->扬声器

这可以正常工作吗? 是否有任何参考设计?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Holger!

    [引用 USER="HS WG-FAE ]*测量声音:
    麦克风-> OA -> 12位 ADC -> CPU [/报价]

    我认为这是可行的、但它取决于一些因素、例如麦克风产生的最大和最小电压以及运算放大器所需的驱动强度。 您可能还需要在麦克风和运算放大器之间使用一些无源器件。

    [引用 user="HS WG-FAE ">生成声音:
    闪存-> CPU/DMA -> 12位 DAC -> OA ->扬声器[/QUEST]

    是的! 这是绝对可以做到的。 需要注意的一点是-您需要将 MSP 的音频输出馈入专用音频运算放大器、以获得驱动扬声器所需的驱动强度。 我正在寻找有关这方面的资源、很快就会回来。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我向您发送了连接请求。 请接受我的请求。

    谢谢、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、  

    我将关闭这个线程、因为我们将在内部处理这个。

    谢谢、

    Mitch