This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:TSAL6400

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/864812/msp430g2553-tsal6400

器件型号:MSP430G2553

我正在使用 msp430g2553进行 IR 通信、将 TSAL6400用作 IR 源 、并将 TSOP38338用作 IR 接收器。 我在5m 距离内接收到传输的位帧、在5m 距离后、一些位丢失。 如何扩大其覆盖范围? 我正在使用 NEC 协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430是否按预期工作?  听起来 TSOP38338的信号会下降、这是正确的吗?   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430 (TX)工作正常。 但是、TSOP38338只能检测距离长达5米的信号、 5m 后、一些传输的位丢失、并且无法在 Rx 处接收整个位帧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到 MSP430工作正常。  我不是很熟悉红外 LED 和接收器、也不熟悉如何增大覆盖范围。  我可以想象、更高功率的 LED 以及接收器上的 IR 滤波器将有助于扩大覆盖范围。   

    由于没有 MSP430相关的问题、我将把这个主题标记为已解决、但社区仍然可以添加有关这个主题的任何个人体验。   

    谢谢、

    JD