This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:已检查电路设计

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/864775/msp430i2041-circuit-design-checked

器件型号:MSP430I2041

尊敬的支持:

您能否查看我们的模拟部分、UART 部分、振荡器部分、使用的 Vref 引脚、控制器的编程引脚控制器设计。

e2e.ti.com/.../MSP430I2041TPW.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我根据所附 PDF 得出的观察结果:

    • VCORE 上的电容器正确(470nF)
    • ROSC 上的电阻器正确(20KOhms)
    • VREF 上的电容器正确(100nF)
    • 根据 MSP430硬件工具用户指南、编程引脚看起来正确
    • VCC 滤波电容器看起来不错
    • I2C 上拉电阻值基于节点上的电容。 4.7KOhm 就足够了
    • 其他所有内容都将准确标记

    此致、

    Matt